This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:RSTR 选择

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258244/ucc28700-rstr-selection

器件型号:UCC28700

大家好、

我的客户希望使器件更快启动、并希望将 RSTR 值从13M~20M 更低、这是数据表中的建议值。

我的客户知道 RSTR 应该被以下等式设定。

另外、他们知道较低的 RSTR 将会导致较高的待机功耗。

  1. 以 RSTR=100k Ω 为例、是否可以使用 RSTR=100k Ω? 客户可用于通用 AC 的 RSTR 的最小值是多少?
  2. 在选择 RSTR 值时、客户是否还应注意其他事项?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、

    是的、降低 RSTR 的唯一影响将是增加了待机功率损耗。 如果要改善启动时间而不影响待机功耗、则可能需要使用 UCC28C56EVM 的启动电路。 控制器运行后、该电路会切断启动路径。

    我希望这可以回答您的问题。