This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:反激式的输出波形在10%负载时不稳定

Guru**** 2517330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256940/lm5157-the-output-waveform-of-flyback-is-unstable-with-10-load

器件型号:LM5157

您好、专家、

我目前正在使用 PSpice 对 LM5157反激式 EVM 的输出波形进行仿真。 当我将 Vout1 (主输出)更改为10%负载时、Vout4和 Vout(主输出)的输出波形是不稳定的、如图所示。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    您是否也可以将 PSpice 项目附加到此处。 我们可以尝试复制并研究一下。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 这是 project.e2e.ti.com/.../EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    谢谢、我们将在1-2天内检查并回来。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

     

    ·海 这是波形。 根据 I (L1)、内部开关似乎停止工作、然后输出电压下降。 此致、 兰尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    您能告诉我您是如何设计补偿滤波器的吗?
    带宽和相位裕度是多少?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    实际上、仿真参数是根据我在 TI.com 中请求的 LM5157反激式 EVM 设置的。 补偿环路由 应用手册设计 、 也可  从 TI.com 下载该应用手册(请参阅附件)。 C_COMP 为22nF、C_H 为1nF 、R_CMOP 为10kΩ。 交叉频率为5kHz。

     e2e.ti.com/.../how-to-design.pdf

    至于相位裕度、 我可以使用哪个软件来绘制波特图? 因此、我可以通过波特图获得控制环路的相位裕度。

    我 曾尝试使用 Power Stage Designer 工具(从 TI.com 中下载)绘制反激式转换器的波特图、但有一些参数我不知道它的 含义。 如和 AOL。  我曾尝试键入 EVM 的参数、图中显示了波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    从上一张图片可以看到、几乎没有相位裕度。

    请尝试获得大于60度的相位裕度、然后重试。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复、这对我非常有帮助。

    我想知道可以使用哪些软件或工具来绘制波特图? 因此、我可以通过波特图获得控制环路的相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    最简单的方法是使用功率级设计器、就像您在前面所做的那样。
    您还可以使用快速入门计算器、它可以在产品页面上找到。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复!  

    此致、

    兰尼