This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:LP8764-Q1的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1, TPS6594-Q1, TPS65917-Q1, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258207/lp8764-q1-questions-of-lp8764-q1

器件型号:LP8764-Q1

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以替代如下所示的 MP5496?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    关于开关节点/输出引脚的最大电流和工作电压有哪些要求? 由于分辨率和裁剪方式的原因、无法从图片中读取所有内容。

    您是否需要4个直流/直流降压转换器和5个 LDO?

    另外、还有   具有5个 直流/直流降压转换器和 4个 LDO 的 TPS6594-Q1和 TPS6593-Q1 (预览)、以及    具有5个 LDO 的 TPS65916和 TPS65917-Q1。

    此外、由于 某些器件中具有多 PMIC 同步功能、可以在组合两个或更多个器件时进行多器件配置。

    有关特定应用的更多信息将有助于提供更好的建议、但您可以查看这些器件的数据表并评估其适用性。

    此致、

    弗洛里