This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:接线错误?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258147/tps61322-wiring-wrong

器件型号:TPS61322

我正在尝试 在电池 电压电平不断变化的情况下使用 TPS613221ADBVR、以获得3.3V 的输出。 符合 数据表(P1和 P11)的接线。 没有获得3.3V 输出。 相反、 即使电池电压高于2.4V、在 SW 引脚上测得的 V 也大约为0.7V。 输出也为0.7V。 我做错了什么?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能是低侧 FET 击穿导致的。 这是唯一一个或其他两个相同的行为吗?