This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:UCC28811能否用作 SEPIC 转换器?

Guru**** 1688270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, TPS61165, UCC28050, PMP11155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255214/ucc28811-can-ucc28811-be-used-as-a-sepic-converter

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件: TPS61165UCC28050PMP11155

大家好!

我的一个客户将 UCC28811用于具有 PFC 的 LED 驱动器。

他们希望将该器件用作 SEPIC 转换器。
您是否有任何文档将该器件用作 SEPIC 转换器?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您可以将 UCC28811用作 SEPIC。 我找不到使用 UCC28811的 SEPIC 转换器参考设计。 不过、我发现一个适用于工业照明应用的 SEPIC 参考设计、但此设计使用 TPS61165作为控制器。 请参阅随附的 参考设计链接、其中包含原理图、BOM 和 PCB 布局。 另请参见随附的 TPS61165数据表。

    参考设计: TI 参考设计库

    数据表: 采用 WSON 和 SOT-23封装的 TPS61165高亮度白光 LED 驱动器数据表(修订版 E)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您另一个有关 UCC28811的问题吗?

    客户有很多 UCC28811作为他们的库存。
    因此他们希望使用 UCC28811设计一个反激式转换器。
    他们知道 UCC28811的功能与 UCC28050相同。
    他们认为参考设计 PMP11155可以使用 UCC28811。

    PMP11155
    https://www.ti.com/tool/PMP11155

    他们的理解是否正确?

    如果我应该在新问题上提出这个问题、请告知我。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    此参考设计 PMP11155实现了 PFC 反激式转换器。 我查看了机器人器件的数据表、它们具有非常相似的特性和功能。 它们还具有相同的封装和引脚配置(SOIC-8)。 因此、是的、我认为您最好在该参考设计中使用 UCC28811。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    非常感谢、很抱歉我很晚回复。

    客户 制作了一个 使用 UCC28811的 SEPIC 转换器原理图。

    如果我发送给您、您能否查看原理图?

    我们欢迎您提供建议。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    是的、您可以发送原理图、我可以进行审阅并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mi Manuel,

    非常感谢您的友好回复。

    客户不想在此 E2E 上披露他们的原理图。
    因此、我们将通过电子邮件与您讨论他们的原理图。
    我将通过私人消息告诉您我的电子邮件地址。
    您可以给我发送一封电子邮件吗?

    没问题吧?

    再次感谢大家、此致、  
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我刚刚通过电子邮件回复了您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您发送电子邮件。

    我将关闭此主题、因为我们继续通过电子邮件进行讨论。

    谢谢、此致、
    和也。