This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:配置驱动程序

Guru**** 2636695 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258047/tlc59281-configuring-the-driver

器件型号:TLC59281

您好!

我们 一直在努力使 TLC59281 LED 驱动器用于 新设计。 根据数据表中的波形、 我们认为  代码写入正确、但没有 LED 亮起。

您能不能看一下我们电路板下面的示波器捕获、并告诉我是否有任何看起来不正确的地方?  

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我不确定您的波形的标签、但我认为您的信号不正确。 请参阅以下波形来生成您的代码。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    很抱歉、我忘了提供波形标签。  在这里、它们是:

    通道1 (黄色):侧位

    通道2 (绿色):空白

    通道3 (蓝色):SCLK

    通道4 (粉色):SIN/MOSI

    请告诉我。  谢谢!  基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    首先、你的时钟信号是不连续的、我不确定它会有什么效果。

    其次、我建议您的 LAT、空白、SIN 信号遵循我所附波形的规则。

    BR、Jared