This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923652DYYR 的可用性

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS923653, TPS923653DYYREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257693/tps923652-availability-of-tps923652dyyr

器件型号:TPS923652
主题中讨论的其他器件:TPS923653、TPS923655、 TPS923653DYYREVM

尊敬的 TI 团队

 

我想知道"TPS923652DYYR"的 RTM 是什么时候。

此外、您是否有发布"TPS923652DYYR" EVM 的计划?

目前、"TPS923653"/"TPS923655"的 EVM 已发布、但是我知道"TPS923652DYYR"没有 EVM。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    对于 TPS922052DYYR 的发布日期、我们最好通过电子邮件进行交流。 我已通过此 E2E 论坛向您发送了一个友谊申请、并附上了我的电子邮件地址。 请在那里联系我。 谢谢。

    目前、我们没有任何发布 TPS923652DYYR EVM 的计划。 客户可以使用 TPS923653DYYREVM 并将电路板上的主 IC 交换到 TPS923652DYYR。 它们引脚对引脚兼容。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

     

    感谢您的快速回复。

    请通过电子邮件告知我发布日期。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    不用客气。

    我将关闭该主题。  请给我发送一封电子邮件、我们可以继续在其中交谈。

    Br、

    周老师