This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521904电源序列

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248676/tps65219-tps6521904-power-sequence

器件型号:TPS65219

您好 TI

当我们检查 TPS6521904电源序列时、它违反了 TRM 中提到的序列。

由于 TPS6521904会自动启动、因此您对该问题有什么建议吗?

我们每种功率的波形如下所示:

CH1: VSYS

通道2: GPO2

通道3: 降压通道2/1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 我查看了共享的示波器捕获、并且 pre-reg (VSYS)具有非常慢的斜坡。 从0V 变为3.3V 大约需要200ms。 问题在于、一旦 VSYS 高于 POR 阈值(~2.2V 至2.5V)、PMIC 就会启用并开始执行上电序列。 这是因为 TPS65219中启用了首次电源检测(FSD)功能、 04 NVM 的访问。 谁在为 GPO2上的上拉电阻器供电? Buck2在处理器和外设上提供哪些信号?

    您能否通过专用 E2E 消息共享原理图?    

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到由专用 E2E 提供的原理图。 您能否 在示波器捕获中确定每个通道? 您第一条消息中的信号名称与专有 E2E 上提供的信号名称不匹配。 以下是反馈和问题:

    • GPO1 在 TPS65219上默认禁用 04 NVM 的访问。  外部5V 电源的启用不应由 PMIC 控制。 请卸载(DNI) R809。

    • 仅供参考:一些信号具有重复的上拉电阻器。 例如: R1705和 R816都连接到 SCL。 R1704和 R817均连接到 SDA。 与 PMIC INT 引脚类似、其中 R2335和 R803上拉电阻器都连接到同一中断网络。  

    • 您是否能够使用以下信号提供上电捕获:
      • VCC_3V3_MAIN (PMIC VSYS)
      • VCC_3V3_SYS_EN (PMIC GPO2)
      • VCC_3V3_SYS (外部电源开关的输出)
      • VCC_1V8 (PMIC 降压2)

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布伦达

    更新特定信号的波形捕获。

    请检查附件

    e2e.ti.com/.../TRITONIE_2D00_IEC32A_5F00_Power_5F00_Sequence_5F00_CPU_5F00_20230731.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    器件专家目前在下周前不在办公室。 他们将对其进行调查、并在他们返回时提供响应。 请预计他们的答复会有延误。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的耐心! 我查看了私有 E2E 共享的示波器捕获、看起来好像在 PMIC 启用电源轨之前会在 Buck2上强制施加外部电压。 我在下面显示的捕获中添加了两个测量值、以说明首次上电期间 Buck2的反馈问题。 该 TPS65219 04 NVM 被编程为启用 BUCK2 10ms 之后 GPO2 (VCC_3V3_SYS_EN)被释放。 在捕获中、以红色突出显示的测量显示 BUCK2的输出在 GPO2之后约2ms (<10ms)上升。 该电压不与 PMIC 通信、而是通过 外部电源通信。

     

    然后、以绿色突出显示的测量显示了 PMIC 应启用 Buck2的大致时间。 此时、 强制对 BUCK2施加的电压仍高于 SCG 阈值(高于260mV)、从而阻止 PMIC 开启 BUCK2。 因此、PMIC 中止上电序列并重试。 第二次尝试时、BUCK2的输出低于 SCG 阈值、因此 PMIC 能够上电。  

    我建议请求 Sitara 处理器团队审核完整的原理图并断开 BUCK2上的所有负载、以验证从何处进行反馈。 如果您对 所提供的反馈有任何疑问、敬请告知。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    如果您对所提供的反馈有任何疑问、敬请告知。 同时、我们会将此 E2E 的状态从"Open"更改为"Waiting for customer"。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    我们将尝试通过您的建议找出此问题的根本原因。

    如果还有其他问题、我可以在新主题中进行检查。