This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:如何在仅使用通道时管理 B 通道引脚

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257459/ucc21222-q1-how-to-manage-the-b-channel-pin-when-only-used-a-channel

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC23513

您好,

由于我只使用了 UCC21222-Q1通过通道,驱动一个功率器件、因此我想知道如何管理 B 通道,的引脚、例如 使它们到 GND 或只是悬挂它们 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhinguo、

    通常会选择双通道 UCC21222-Q1来驱动单通道。 您可以通过使用 UCC23513等单通道驱动器来节省成本和布板空间。

    至于 B 通道、您应该将输入接地并使输出保持悬空状态。 应避免驱动器进行任何不必要的切换或电源意外负载。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到的答案,谢谢很多.