This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:在 PSpice for TI 中进行仿真遇到问题

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC27614, LM3481, UCC27524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258156/ucc27614-having-trouble-to-simulate-in-pspice-for-ti

器件型号:UCC27614
主题中讨论的其他器件: LM3481UCC27524、UCC27322 CSD

您好!  

我正在尝试使用这种低侧栅极驱动器来驱动反激式转换器的该 MOSFET。 变压器的比例为1:1、12uH 初级电感、150nH 漏电感以及两侧约0.015欧姆的电阻。  

我在初级侧有这个12V 直流电、而在输出(次级侧)应该为12V。 在修改参数/电路连接以尝试使其正常工作时、我经常会在 PSpice 仿真中出现"这些电压无法收敛"错误。 即使我取出栅极驱动器并将 PWM 信号直接连接到 MOSFET、通常也无法收敛误差。 我怀疑这是我的电路问题、但我不确定它为什么不起作用、因为我之前使用了完全相同的电路来仿真 LM3481 (而不是 UCC27614)、它运行良好。  

此致、  

林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rinya:

    该模型当前存在问题、可能导致收敛问题。 我们现在正在进行这项工作。  

    同时、使用 UCC27524模型并将其输出和输入绑定在一起可以获得基本相同的性能。  

    您也可以使用 UCC27322、这是一个非常类似的器件。  

    此外、使用这些模型可以排除电路问题、因为它们现在都是已知的良好模型。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    感谢您的答复。 但是、我曾尝试  在 PSpice for TI 上使用 UCC27524和 UCC27322、两者具有相同的收敛错误失败功能。

    此致、  

    林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rinya:

    很遗憾听到这个消息。 就我个人而言、我会尝试降低收敛设置所需的精度。 除此之外、我还是会用"功率 NMOS"这个模式代替 CSD、尽量用参数化的"功率二极管"这个模式、看看是否有用。 我还会将 R2连接至 GND、而不是像这样跨绕组。  

    最后、我会尝试使用耦合电感器、而不是 PSpice 变压器。  

    您还可以调整磁化电感和耦合因数、这样做很方便。 我不知道它是否会帮助收敛,但我认为它可能是值得做的。

    至于 LM3481不存在这个问题的原因、很难说。 我看不出它是如何收敛的、但直接连接到 FET 的 PWM 会导致问题。 请告诉我这些建议是否有效。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    我将二极管和 MOSFET 更改为功率参数化版本。 并将 R2拧紧到接地端。 我使用了 变压器、因为它只是为了测试是否会导致 SPICE 变压器问题。 但事实证明 、我得到了预期的输出。  

    II 试图将其改回 UCC27614块、但再次出现收敛问题。 那么、我想我将坚持使用该组件。 非常感谢您的帮助。  

    此致、  

    林亚