主题中讨论的其他器件: LM3481、 UCC27524、UCC27322 、 CSD
您好!
我正在尝试使用这种低侧栅极驱动器来驱动反激式转换器的该 MOSFET。 变压器的比例为1:1、12uH 初级电感、150nH 漏电感以及两侧约0.015欧姆的电阻。
我在初级侧有这个12V 直流电、而在输出(次级侧)应该为12V。 在修改参数/电路连接以尝试使其正常工作时、我经常会在 PSpice 仿真中出现"这些电压无法收敛"错误。 即使我取出栅极驱动器并将 PWM 信号直接连接到 MOSFET、通常也无法收敛误差。 我怀疑这是我的电路问题、但我不确定它为什么不起作用、因为我之前使用了完全相同的电路来仿真 LM3481 (而不是 UCC27614)、它运行良好。
此致、
林亚