This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:Vout >Vin

Guru**** 2532490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257502/tps7b69-q1-vout-vin

器件型号:TPS7B69-Q1

您好、专家!

在数据表中、我们未针对 Vout > Vin 条件指定绝对最大额定值。 在这种情况下、是否存在问题? 我们是否建议针对这种情况提供保护?

S·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    由于这是一个 CMOS 器件、因此我们建议针对这种情况提供保护、例如在 OUT 至 IN 之间放置一个肖特基二极管、如果 在系统设计中 VOUT 预计会高于 VIN、则会出现损坏问题。 通常、只要 VOUT 预计比 VIN 高0.3V、除非在数据表中注明、否则建议采用保护。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

     LP2951-50-Q1呢? 在这种情况下、我们是否也建议放置一个二极管进行保护?

    S·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    PNP 器件不包含固有保护、因此是的、我们建议使用保护二极管。

    此致、

    约翰