This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:使用插入电池测得的睡眠电流

Guru**** 2513585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257943/bq25898-sleep-current-measurment-with-inserted-battery

器件型号:BQ25898

您好!

我们希望在测试生产中测量 BQ25898的睡眠流耗。  

为了获得准确的读数、我们需要断开电池(BATFET/运输模式)并在 SYS 上提供 VSYS 3.5V、以便为下游系统供电。

Question:

即使提供了 VUSB、是否也可以保持运输模式?

如果 SYS 从外部供电(反向供电、反向电压等)、电池充电器是否存在任何风险?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    请查看我的评论如下。  

    一般来说、运输模式规格下的电流消耗是在 BAT 引脚而不是 SYS 引脚上测量的、但在启用运输模式时可以在 SYS 上连接3.5V。  

    Unknown 说:
    如果 SYS 外部供电(反向供电、反向电压等)、电池充电器是否存在任何风险?

    只要客户没有施加过大的电压(当转换器未切换时 SYS 上的绝对最大允许电压为6V)、就可以将外部电源连接到 SYS。  

    Unknown 说:
    即使提供了 VUSB、是否可以保持运输模式?

    我不确定 VUSB 的意思、但假设您指的是 VBUS 输入否、那么当施加 VBUS 时、不可能保持运输模式。 适配器插件是用于退出运输模式的事件。  

    此致、

    加勒特