This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248936/hd3ss3220-application-issues
您好!
正插入正常、反向插入无法识别问题。
您是否需要配置它? 如何配置它?
您好:
您能展示3220的原理图吗?
最佳
布赖恩
您是否有 用于 HD3SS3220的 VBUS 开关、它是 DFP?
是的、是 DFP。
链接无法正常工作
e2e.ti.com/.../HD3SS3220RNHR.pdf
有两个 USBC 端口,都有水仙。 DIR 引脚是否切换?
两颗芯片均验过,无论正插和反插,DIR PIN均为高电平无反应。
好的、对于 DFP、不能将 VDD5直接连接到 Vbus。
这两路电源我试着分开一下;另外,TX1和RX1的P和N翻转了是否有影响呢?
VDD5使用常电供电,VBUS供电使用ID PIN控制,当检测到有设备插入,ID PIN会输出低,此时再给VBUS供电。这种情况下是原先能识别的那一面不能识别了,原先不能识别的那一面能识别了(正好反了过来)。
对于 USB3、可以进行 P/N 交换。
DIR 是否改变状态? 两个端口是否相同?
你好,这个正反插的问题已解。再咨询个问题,3220的输入端接到了一颗HUB芯片的输出端,请问TX和RX中间的链路分别需要AC耦合电容吗?
是的、您需要在 集线器下游和 USBC 连接器之间使用交流电容器、
我问的是HUB downstream端到HD3SS3220RNHR IC的输入端,不是到TYPE μ A 至 C连接器。AC耦合电容影响的是USB速率还是整条链路的通断呢?μ A
交流电容器可以位于 HD3SS3220等多路复用器的输入或输出端、
USB3 数据速率固定为5Gbs 或10Gbps、交流电容将影响 USB3链路的正常工作或不工作。