This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:GPO9、11、12中的 AF 使能设置

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257549/tps38700-af-enable-settings-in-gpo9-11-12

器件型号:TPS38700

大家好、

我的客户想要使用 EN[12:9]作为 GPO[12:9]。 我们无法在0x20中写入。  

关于数据表、 "只有当相应的 PU/ PD / SLP_EXIT/ SLP_ENTRY 寄存器字段全部设置为0时、才可以启用复用功能"。这意味着我们可以通过写入以下命令在0x20中设置0x0C?

   0x3B PWR_EN9 = 0x00

   0x3D PWR_EN11 = 0x00

   0x3E PWR_EN12 = 0x00

   0x5B SLP_EN9 = 0x00

   0x5D SLP_EN11 = 0x00

   0x5E SLP_EN12 = 0x00

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    我将与团队交谈、并在10月8日前报告最新情况。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    与团队交谈后、我被告知、在 OTP 时只能将引脚设置为其备用功能、例如 GPIO、并且不能通过 I2C 进行配置。

    此致、

    奥斯卡·安布里兹