This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM51231和 LM5122是否具有恒定电流/恒定电压模式?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257865/lm5122-are-lm51231-and-lm5122-have-constant-current-constant-voltage-mode

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5171

大家好、

我的客户希望找到以下解决方案、谢谢。

同步升压控制器 IC
输入电压:9V~15V 输出电压=15V 600W
需要通过 EN 引脚进行外部控制开/关
恒定电流/恒定电压模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此处一个很好的起点始终是参考设计。

    TI 参考设计库 

    对于该功率级别、您需要多相设计。

    这一项看起来非常符合您的要求:

    PMP22819参考设计| TI.com

    但 LM5122 不支持恒定电流。

    LM5123确实支持多相、但并行操作需要外部电路。

    因此、可以选择更为复杂的 LM5171来满足所有特性要求。

    此致、

     斯特凡