This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:TLVM13610RDFR 焊接温度范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258076/tlvm13610-tlvm13610rdfr-soldering-temperature-range

器件型号:TLVM13610

您好、TI!

我们正在  为其中一个 FPGA 电源实现 TLVM13610RDFR 设计、并且我们 发现该器件的焊锡峰值为250°C、这是否意味着装配线温度不应超过250°C、 如果焊接温度略微升高、此器件是否会损坏  

此致

Sharath M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath:

    正确、任何高于250C 的温度都将损坏封装

    此致、

    拉希尔