This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:对 INA+ INB-上的输入滤波以消除受监控电压上的干扰

Guru**** 2505605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257958/tps3700-input-filtering-on-ina-inb--to-remove-glitch-on-monitored-voltage

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件:TPS37

您好、TI 团队、

在参阅数据表的第7.3.1段时、建议在 INA+或 INB-和 GND 之间应用的电容器值为1nF 至10nF。

将电容值提高到10nF 到50nF 之间有什么缺点?

我需要从一些干扰中滤除监测的电压。

这是我的电路

这就是我需要过滤掉的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    建议使用1至10nF 旁路电容器来滤除高频噪声。 将此值增加到50nF 不会导致问题、但它会过滤更少的高频噪声并降低您的系统的速度。

    对于您需要滤除的毛刺脉冲、请参阅 TPS3700数据表上的图7。 我已将它包含在内、供您参考:

    低于这些曲线的信号(在 您的 INA+情况下)将被滤波。 这个曲线上的任何部分都不会出现。 由于出现干扰的时间将比此时间长 几个数量级、因此可能难以使用该器件来滤除该电源干扰。  

    相反、我建议使用 TPS37 此器件的 CTS 引脚、可通过连接外部电容器来延迟其复位条件、本质上是一个去抖动器、以滤除电压干扰。 浏览TPS37数据表中的第8.3.5和8.3.5.1节 、可为您提供更多信息、并涵盖您的用例。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、希望这对您有所帮助、

    约书亚奥地利