This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219是否支持 DDR3?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249014/tps65219-does-tps65219-support-ddr3

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM3351

尊敬的先生:

TPS65219是否支持 DDR3?  

我们使用 TPS65219设计 AM3351。

是否可以采用具有 AM3351的 TPS65219和具有 DDR3的存储器进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyoung Jin Lee:

    器件专家目前不在办公室、直至明天。 他们会对此进行调查、并在他们返回时与您联系。 请预计他们的答复会有延误。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyoung:

    TPS65219可以支持 DDR3。

    下面是一个通用方框图、显示了 TPS65219与 AM335x 的连接:

    如果此连接方案适合您的需求、我们可以为您生成 CSV 文件。 该文件可用于使用我们的编程插接板将适当的寄存器设置加载到用户可编程版本的 TPS65219: TPS65219EVM-SKT

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    谢谢你的友好回答。

    这位客户遇到了有关 RTC_PWRONRSTn 和 DDR3L 的问题。
    在如上所示的 TPS69219-AM335x 连接图中、AM335x 的 RTC_PWRONRSTn 连接到 TPS65219的 GPIO、AM335x EVK 使用与门和 VRTC LDO 来调节时序。


    是否可以对 TPS69219 GPIO 计时进行编程、以便用户根据需要调整和使用? 它不是用出厂 OTP 进行编程吗?也无法更改?

    在释放 VRTC LDO 输出之前、似乎需要至少等待1ms 才能稳定、但我想知道是否有必要进行时序调整的情况。
    除 GPIO 连接外、如果我还需要做任何其他事情来调整时序、请推荐。

    提前感谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    GPIO 时序可通过 TPS65219上的上电时隙持续时间设置进行调节。 在这种情况下、如果更改 GPO2之前的上电插槽的持续时间、则可以将 GPO2启用延迟必要的时间。

    用于对 TPS65219进行编程的 GUI 中显示了上电时隙持续时间选项。 请注意、您也可以在 GPO2启用之前添加多个时隙、以便将时隙持续时间一起添加并创建新计时(例如、2个时隙设置为3ms = 6ms 延迟)。

      

    此致、

    詹姆斯