This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 GaN MOSFET 栅极驱动器的隔离式偏置电源解决方案

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23216, PMP23209, UCC25800-Q1, UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257040/isolated-bias-supply-solutions-for-gan-mosfet-gate-drivers

主题中讨论的其他器件:UCC25800-Q1UCC14131-Q1

您好,Expert,


您能否为    GaN MOSFET 栅极驱动器推荐隔离式偏置电源解决方案?

此致、
Unnimaya。 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unnimaya:  

    您可以查看    适用于 GaN 半桥隔离式偏置电源的 PMP23209或 PMP23216参考设计。 通过使用单个 UCC25800-Q1器件、它们提供了一个相对简单且可靠的解决方案。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    我们已尝试使用 UCC25800-Q1。 从空载到满载期间、即使 使用齐纳二极管或分流器稳压也无法获得严格的稳压效果(从满载变为空载时、输出端始终会出现1V 变化)。

    我们有12个负载(总共7W 的要求)、采用 UCC25800-Q1 时、我们的应用的功率密度会更低。 UCC 25800-Q1的效率非常好

    我们的输入电压介于9V 至16V 之间、因此 UCC25800-Q1的输入侧需要升压、这会进一步降低功率密度。

    由于我们的应用需要更高的功率密度、您能否为 GaN 驱动器偏置电源提供一种 UCC25800-Q1的替代产品?

    此致、
    Unnimaya。 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unnimaya:  

    12个负载是多少? 它们都集成了 GaN 器件吗?  

    请提供更多有关您希望最终实现外观的信息。 我增加了我们的偏置电源团队来提供更多信息。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我们有12个7W 负载

    1)。  共源共栅 GaN (12V)的6个 GaN 驱动器、
    2)。  2传感芯片(21V),
    3)。  2 DSP 偏置(3.3、5V)、
    4)。  1个安全开关(12V)

    我们的输入电源为9V 至16V。

    我们需要在满载到空载(静态状态)之间进行1%的严格调节、并尽可能提高功率密度。


    非常感谢您的及时回应。

    此致、
    Unnimaya。 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unnimaya:

    我建议使用 UCC14131-Q1来偏置12V GaN。 由于集成了变压器、它可提供更高的功率密度。 为了提升电源性能、我建议在开关的输出和 UCC14131-Q1的输入之间使用一个前置稳压器、将  UCC14131-Q1的输入电压调节至12V。 您可以为此使用 SEPIC。 无论如何、您可能需要使用多个 UCC14131-Q1来满足电源需求。