This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:SEPIC 配置下的抖动

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257629/lm5156-dithoff-in-sepic-configuration

器件型号:LM5156

我在 Webench 上有两个用于 SEPIC 配置中的 LM5156的模型、都将 DITHOFF 连接到 VCC、禁用抖动。 数据表中 SEPIC 的典型连接显示其已启用。 为什么在 Webench 设计中将其禁用? 特定配置为 LM5156DSSR ‑ 18V-36V 至24.00V @ 0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    抖动功能由用户决定、可根据应用要求进行设置。

    对于这两个不同的位置、它们是随机设置的、而对于 Webench、最好让用户选择此设置。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我完全理解抖动是用户的选择以及它的工作原理。 这不是问题所在。

    由于 Webench 中的两个实例均已禁用抖动、因此似乎偏向于该状态。 这可能是偶然的、也可能是有意的。 如果目的明确、我希望提出理由。 数据表"典型"连接显示抖动已启用、因此某人决定禁用抖动。

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    不可以、这么做是为了将引脚设置为某个状态、而不是使其保持未定义状态。

    如前所述、该决策应由用户根据需要完成。

    此致、

     斯特凡