请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427 主题中讨论的其他器件: BQ27421-G1、 BQ27426
大家好、我注意到 BQ27427 和 BQ27421-G1具有相同的引脚配置和电源配置。 但我注意到 BQ27421-G1和 BQ27427数据表中使用的示例电路并不相同。 实际上、 BQ27427似乎 与 BQ27426具有相同的典型应用示例电路 。 这毫无意义、因为 BQ27426与其他两种 IC 的引脚配置不同。 应如何 设置 BQ27427?
提前感谢、Can.