This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A:UCC21540ADWKR 证书

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257574/ucc21540a-ucc21540adwkr-certificate

器件型号:UCC21540A
主题中讨论的其他器件:UCC21540

尊敬的先生:

您能否检查 UCC21540ADWKR 是否可以满足以下最新的 安全资格、如果可以、 我愿意提供证书:

     VDE-0884-11

     62368-2020

     60747-17

     GB 4943.1-2022

     UL1557

非常感谢!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    请参阅数据表第7页、并参阅第7.6节和第7.7节:  

    这些规格是针对 VDE V 0884-11、UL1577和 GB 4943.1制定的。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我的问题是 UCC21540是否继续 按照最新的安全标准进行资质认证?  例如:CQE 于2011年接受脉冲、现在已达到2023、UCC21540是否通过了 GB 4943.1-2023认证?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于旧版器件、我们仅在有严格的业务要求需要完成重新认证时才对新标准进行重新认证。 似乎没有根据 GB 4943.1-2023对该器件进行重新认证。