This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:输出电流调节

Guru**** 2391145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257288/bq24640-output-current-regulation

器件型号:bq24640

您好、团队成员:

当我们要将10mA 设置为充电电流时、正确的 RSR 值是多少?

此致、

肖太郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    这是用于设置充电电流的公式。 充电电流取决于 viset  值。 如果不知道  viset  值、我就无法确定 RSR 值、但您可以使用此公式来去除该值。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christian-San、

    不好感谢你的评分

    viset 值是否对应于 VREF 值并且 应该设置为2V 以下、对吧?

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    viset 值是否对应于 VREF 值, 应设置为2V,对吗?

    它指通过分压器在 VREF 到 ISET 和 GND 之间设置的电压。 是的、应该将其设置为2V 或更低。

    此致、

    克里斯蒂安