This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220ARTVR

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256914/tps51220artvr

主题中讨论的其他器件:TPS51220A

由于更改了 MOS (37758440050E 至374612800Q0E)、TPS51220ARTVR 重新测试了功率性能。  12v 输入、测得的波形会产生振动抖动(如附件文件)、并且24V 输入是正常的。 您能提供帮助吗、谢谢   

  .e2e.ti.com/.../TPS51220ARTVR.zip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您提供的波形看起来像是在接近100%的占空比下工作、尝试在12V 输入下提供11V 输出。  这就是为什么您会看到低开关频率和非常高的占空比。

    DC_IN 是否为24V?

    R66在4.7 Ω 时似乎相当高、但我不明白如果 DC_IN 实际上是24V、那么为什么这会将开关节点电压限制在12V。

    在电容器仅为1 10uF 时、输入电容似乎非常低、因此我肯定会检查其 RMS 电流额定值。

    从 VIN_11V 到 R62 / R61馈送 V5SW 是一个问题、但我不确定它是否是您的问题的根源。  当输出被启用并且 V5SW 大于4.8V 时、V5REG 的源极从内部5V 稳压器切换至 V5SW 输入。  当发生这种情况时、V5SW 会消耗几十毫安的电流。  使用5kΩ 源阻抗时、V5SW 将快速下降、而 TPS51220A 将切 换回使用内部稳压器。

    您能否提供以下示波器波形:

    Q1的引脚5上的 DC_IN?

    VBST! 位于 R66的 TPS51220A 侧?

    TI_VREG5为 C60?

    C45处的 V5SW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的波形看起来像是在接近100%的占空比下工作、尝试在12V 输入下提供11V 输出。

    -->所以我可以认为这些抖动是正常的吗?

    DC_IN 是否为24V?

    --> VIN 24V  正常波形,VIN 12V  抖动。

    e2e.ti.com/.../24Vin.zip

    在电容器仅为1 10uF 时、输入电容似乎非常低、因此我肯定会检查其 RMS 电流额定值。

    --> Vin 和 EC2 180uF 电容器

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    -->因此我可以假设这些抖动是正常的吗?

    可以。  在1667ns 开关周期(<1%)内10ns 脉冲频率抖动是正常的。

    是的、833ns 脉宽上90ns 的脉宽抖动是正常现象。

    --> VIN 和 EC2 180uF 电容

    180μF 电解电容器的 ESR 零点频率(电容 x ESR)可能太低、无法有效提供以600kHz 频率进行开关的降压转换器输入所需的动态开关电流。  在24V IN、11V OUT 下、通过陶瓷电容的输入 RMS 电流将约为输出电流的50%、因此在20A 负载电流下运行时约为10Arms。

    这可能不止一个10μF 陶瓷电容器能够支持而不会受到长期损坏。

    此外、转换器将在负载电流为20A (Iout x Vin/Vout/FSW)时的每个开关周期从输入端汲取15.3μC μ C 的电荷、并且仅使用10μF 陶瓷电容、这将导致输入电压在开关时间内放电作为输入电容器放电。  这可能就是低侧 VDS 波形在导通期间向开关节点显示向下斜率的原因。

    这会给输入电容器带来大量 RMS 电流和热应力、从而降低电容器的可靠性和长寿命。