This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:引脚 FMA

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256074/tps25982-pin-fma

器件型号:TPS25982

尊敬的先生/女士:

我要对原理图进行故障分析、其中包含 TPS259823ONRGE 的 TI 电子保险丝。

但我无法从网站上找到此组件的 Pin FMA 文档。

您能否帮助确认文档是否可用?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的联系。 我们没有此器件的引脚 FMA 文档。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    感谢您的反馈。 那么我必须逐一检查引脚故障。

    下面是第一个问题:

    该器件的 LDSTRT 引脚  在数据表中被称为"请勿悬空"。

    详细说明如下:

    "负载检测/握手信号。 由该引脚与 GND 之间的电容器设置充电后的
    PG 有效、在此有效范围内、必须将引脚拉至低电平才能使器件保持开启状态。 连接
    如果未使用负载检测/握手功能、则连接至 GND。 请参阅负载检测/握手
    (LDSTRT)部分以了解更多详细信息。 请勿保持悬空。'  

    在我们的应用中、我们使用一个0r 电阻器在该引脚上拉低至 GND。 那么、0r 电阻器开路时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    CAP 是设置一些计时器。 如果将其删除、则计时器可以忽略不计。 它将取决于引脚上的寄生电容器。 我认为器件会启动并立即关闭。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Kunal。