请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 尊敬的先生/女士:
我要对原理图进行故障分析、其中包含 TPS259823ONRGE 的 TI 电子保险丝。
但我无法从网站上找到此组件的 Pin FMA 文档。
您能否帮助确认文档是否可用?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我要对原理图进行故障分析、其中包含 TPS259823ONRGE 的 TI 电子保险丝。
但我无法从网站上找到此组件的 Pin FMA 文档。
您能否帮助确认文档是否可用?
提前感谢。
您好、Kunal
感谢您的反馈。 那么我必须逐一检查引脚故障。
下面是第一个问题:
该器件的 LDSTRT 引脚 在数据表中被称为"请勿悬空"。
详细说明如下:
"负载检测/握手信号。 由该引脚与 GND 之间的电容器设置充电后的
PG 有效、在此有效范围内、必须将引脚拉至低电平才能使器件保持开启状态。 连接
如果未使用负载检测/握手功能、则连接至 GND。 请参阅负载检测/握手
(LDSTRT)部分以了解更多详细信息。 请勿保持悬空。'

在我们的应用中、我们使用一个0r 电阻器在该引脚上拉低至 GND。 那么、0r 电阻器开路时会发生什么情况?