This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:已解决问题但未进行说明?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232213/tps62746-resolved-issue-with-no-clarification

器件型号:TPS62746

是什么改了该问题、我们 看到一些器件具有相同类型的 SEL 引脚泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您使用 E2E、

    [报价 userid="132483" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232213/tps62746-resolved-issue-with-no-clarification ]此问题的变化是什么[/报价]

    关于: (+) TPS62746:TPS62746 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    之后、对话通过电子邮件开始、但没有任何结论、因为客户未提供所需的信息来调试问题。

    chunting Liu 说:
    我们 看到一些器件具有相同类型的 SEL 引脚泄漏。

    您能详细说明一下这个问题吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    您是否有更新?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    我可以通过电子邮件向您发送更多数据。 关键是、可能会有一些外部影响来导致泄漏。

    Br、

    卡里语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CTRL 引脚上有2M 下拉电阻、是否可以将其保持断开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我可以通过电子邮件给您发送更多数据

    好的。

    由于 CTRL 引脚中有2M 下拉电阻,是否可以将其保持打开状态?

    我没有发现保持 CTRL 引脚断开的任何问题。 根据 CNTRL = LOW 或高电平、VINSW 引脚连接或断开到 VIN。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击  已解决 。 稍后您可以写电子邮件。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试通过芬兰代表与您联系、但没有成功。 您能否共享一封可用于文档的电子邮件?

    卡里语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    您能否给我提供您的电子邮件地址、以便我与您联系。

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 kmak1256@gmail.com

    卡里语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kari。

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您在电子邮件中提供信息。

    我建议联系当地销售代表并发起故障分析。 完成故障分析后、根据结果、我们可以决定继续进行 ATE 和基准测试的天气。

     

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    您是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    Moheddin。