This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPCCHEM 错误报告

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257810/bq34z100-g1-gpcchem-error-report

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQSTUDIOGPCCHEM

大家好、我使用的是带有 BQ34Z100-G1电量监测计的 PowerSonic 12V 18AH 铅酸电池。 由于此模型未在化学物质数据库中列出、因此我遵循 TI 指南(https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?BQStudio = 1691552032662)中的说明、并使用 ts 和 BQ34Z100EVM 记录一个日志文件、如下所示:

1.电池充满电

2.放松5小时

3.按照制造商的 数据表、在 C/20 (该电池的约900mA)下放电至10.5V

4.静置5小时

CSV 文件和配置文件已上传到 GPCCHEM 工具、该工具报告了以下错误:

"准确度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划*警告:无法检查最大 R 偏差比率、因为放电小时率高于12。  心率= 20.0920948139005 *警告:无法检查最大 R 偏差比、因为放电小时率高于12。  心率= 20.0920948139005 *警告:无法检查最大 R 偏差比、因为放电小时率高于12。  心率= 20.0920948139005 *警告:所有 ID 因电阻偏差过高而取消资格。 没有合适的 ID 选择可用"

我不明白这条消息中的设置/处理/日志文件有什么问题、我需要做什么来纠正它。

日志文件已附加。

非常感谢您的帮助。

Noame2e.ti.com/.../8055.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 BQStudio 会记录每节电池的电压。 显然、GPCCHEM 工具期望电池的总电压(尽管有大量的电芯作为输入)。 一旦改变到总电压、工具就为电池提供了一个似乎合适的化合物 ID。