This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:BIAS 引脚

Guru**** 2508885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257245/lm34936-bias-pin

器件型号:LM34936

尊敬的支持团队:
从上面的"原来的问题"继续。

哪些条件需要对 BIAS 引脚通电?
请告诉我 VIN 等的条件。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请记下您的问题:偏置是 LM34936的输入

    那么、"获得动力"意味着什么呢?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    抱歉、我的问题很糟糕。

    我想确认、当 VIN 为4.2V 或更高时、是否没有必要施加8V 或更高的电压来偏置。

    此外,
    我想确认、我的理解是否正确、即在"VIN > VOUT > 8.5V"时、将 VOUT 连接到 BIAS 将降低功率损耗。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    如果 VIN 高于4.2V、LM34936将开始运行、但请注意、VCC 是由 VIN 或偏置产生、因此在没有偏置的情况下、VCC 只能接近 VIN、且该电压电平也用于驱动 MOSFET。 因此在该点运行时、您需要确保使用的 MOSFET 可以承受该栅极电压。 如果确定、您无需提供偏置。

    您的第二个问题是正确的: "VIN > VOUT > 8.5V"时、将 VOUT 连接到 BIAS 将降低功率损耗

    此致、

     斯特凡