This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:使用修整引脚将 REF5040上的4.096V 低至4.00V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257638/ref5040-use-trim-pin-to-adjust-4-096v-down-to-4-00v-on-ref5040

器件型号:REF5040
主题中讨论的其他器件: TLC3578

查看 REF5040数据表的第9.3.6节、了解如何将电压调低至4.00V。

是否有可用于将电压修整至4.00V 的公式?  这是为 TLC3578提供4V 基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有用于 将电压下调至4.00V 的公式。TRIM 引脚专用于使用 电位器手动调整电压。 您可以考虑 将较低的基准电压与 低漂移 放大器配合使用 、以获得4.00V 的基准电压。  

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles  

    一些附加评论:

    • 不建议将输出调整为大于 ±15mV。  则会 降低性能。  

    • 您可以参考第9.2节、以计算所需的修整  

    如果您需要进一步的评估、请告诉我。 我们可以为您的目标提供近似值、您必须对谐振值进行微调、以便形成工艺变化的组件。  

    此致

    Trailokya