This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:TPSM63602、TPSM63604

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63602, TPSM63603, TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257036/tpsm63602-tpsm63602-tpsm63604

器件型号:TPSM63602
主题中讨论的其他器件: TPSM63603TPSM63604、TPSM63606

针对器件 TPSM63602、 TPSM63603、 TPSM63604、TPSM63606  

我无法在数据表/应用部分找到以下信息

不论  

1.所有 Vout 引脚均在内部连接、或需要在外部连接。

2. 所有 Vin 引脚均在内部连接或需要在外部连接。

3 所有 PGND 引脚均在内部连接或需要在外部连接。

3 所有 AGND 引脚均在内部连接、或需要在外部连接。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boggarapu:

    这些引脚具有独立的键合线来共享电流、 应全部从外部连接到 PCB 上、无论它们是否从内部连接。  为了方便起见、下面复制和粘贴的建议布局中也明确提及了这一点。

    希望这个澄清,并希望你在你的弹出一个好运气。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您在本次演示中