This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:LMZ22005TZE/NOPB

Guru**** 2502155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255132/lmz22005-lmz22005tze-nopb

器件型号:LMZ22005

我们计划为我们的项目大量购买以下提到的器件。 所以、我需要一些详细信息、请详细说明。

 

  1. 需要多少面积来存储18000数量的零件( LMZ22005TZE/NOPB )? 请同时告知包装。
  2. 此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
  3. 该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
  4. 它是密封的吗?

我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先您可以联系 TI 当地销售部门寻求帮助吗?

    封装信息可在数据表中找到、并且应该是密封的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要此信息才能确认项目。 一旦项目被确认,那么我们将直接与当地的销售团队进行交易。

    请仅提供以下问题的信息、采用数据表中的封装详细信息。

    1. 此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
    2. 该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、建议您联系销售人员以获得所有这些问题。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、或者您可以告诉销售人员的姓名或电子邮件、让我与他核对一下。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道销售团队的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAE 联系人也可以、请分享、实际上他们可以与当地的 CQE 核实、以便轻松获取这些信息。

    同时,我可以尝试检查这些问题,但需要几天的答案。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关这些问题、请与当地的 TI 支持团队联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已内部检查、您可以参阅以下帖子中的相同答案。  

    LMZ22010:LMZ22010TZ/NOPB -电源管理论坛- TI E2E 支持论坛

    裕昌