主题中讨论的其他器件: LM5050-2
用了一个芯片LM5069,这个芯片规格书上写的是用于24V或者48V系统,我是使用这个电路用在12V电源模块的输出端,电源模块是110V μ A/12V,150W。Ω
当负载启动电流较大,无法正常输出。
输出浪涌抑制,如果电流一超过就关闭,始终无法启动,这个芯片能否在电流达到峰值时,按照最大电流输出,而不是直接停止?
我用示波器捕捉了一下负载的启动电流,大约50A持续2uS。
麻烦给看一下,是什么原因?
R74= 47K,
输出连接电子负载,
如果先打开电子负载,电源板直接上电110V,
1 μ、电子负载的CC模式,电子负载设置电流5.6A,可以输出,电子负载设置电流5.8A,就不能输出了 A
2、但是在CW模式下 μ A (电子负载的恒功率模式,设置60W μ A),无法输出。μ A
如果先关闭电子负载,电源板上电110V,后,再打开电子负载,
1 μ、电子负载的CC模式,电子负载设置电流5.8A,可以输出,A
2、在CW模式下 μ A (电子负载的恒功率模式,设置60W μ A),可以输出,μ A
是因为先开启电子负载,启动电流太大过流保护了吗