This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:启动失败

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257200/lm5069-startup-fail

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

用了一个芯片LM5069,这个芯片规格书上写的是用于24V或者48V系统,我是使用这个电路用在12V电源模块的输出端,电源模块是110V μ A/12V,150W。Ω

当负载启动电流较大,无法正常输出。

输出浪涌抑制,如果电流一超过就关闭,始终无法启动,这个芯片能否在电流达到峰值时,按照最大电流输出,而不是直接停止?

我用示波器捕捉了一下负载的启动电流,大约50A持续2uS。

麻烦给看一下,是什么原因?
R74= 47K,
输出连接电子负载,
如果先打开电子负载,电源板直接上电110V,
1 μ、电子负载的CC模式,电子负载设置电流5.6A,可以输出,电子负载设置电流5.8A,就不能输出了 A
2、但是在CW模式下 μ A (电子负载的恒功率模式,设置60W μ A),无法输出。μ A
如果先关闭电子负载,电源板上电110V,后,再打开电子负载,
1 μ、电子负载的CC模式,电子负载设置电流5.8A,可以输出,A
2、在CW模式下 μ A (电子负载的恒功率模式,设置60W μ A),可以输出,μ A
是因为先开启电子负载,启动电流太大过流保护了吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    您可以翻译并以英语发布吗?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5069-2用于电源模块的输出端进行浪涌抑制、LM5050-2连接后端以实现两个电源板之间的并行连接(电源板独立、因此 LM5069位于 LM5050前面)。

     

    LM5069-2数据表适用于24V 或48V 系统。但我使用电源模块的电源模块:输入110V、输出12V、功率150W。

    对图中的参数进行了调整。

    功率电阻:R74=47k、

    OVLO:R70 = 15K、R72 = 3K;

    UVLO:R71 = 15K、R73 = 4.7K;

    RS = 4mΩ;

    在上述参数下、正常温度下的最大输出电流为11.3A。 调节通过电子负载的电流或功率。 当电流大于11.4A 时关闭输出。

     

    问题现象如下:

    1、整机测试(额定功率60W)无法启动整机。 其中一个电路板连接到直流电源、以测试启动电流50A 和持续时间2us。 我想有可能是因为连接到配电板的电路板的启动电流过大、导致了 LM5069的过流检测故障。

    电源板有声音;

     

    2、电源板输出端连接到电子负载测试:分为两种情况。

    如果您首先打开电子负载、

    A、电子负载设置 CC 模式(恒定电流)、电子负载设置电流5A。 电源板的输入端直接通过110V 电源供电、在少数情况下可以输出、但在大多数情况下无法输出。

    B、电子负载设置 CR 模式(恒定电阻)、电子负载设置电阻1欧姆。 PSU 的输入端由110V 电源直接供电、并可以每次输出。

    C、电子负载设置 CW 模式(恒定功率模式),无法输出,功率设置1W 无法输出,恒定功率模式,输出电流过大。

     

    首先关断电压、电源板通电110V 后、每次都能开电负载;

    A、电子负载设置 CC 模式(恒定电流)、电子负载设置电流11.2A。

    B、电子负载设置 CR 模式(恒定电阻)、电子负载设置电阻1欧姆。

    C、电子负载设置 CW 模式(恒定功率模式)、电子负载设置功率120W。

     

    当 LM5069无法输出时、会在频繁重新启动期间出现声音。 发出轻微的蜂鸣声。 声音是否正常? 是 MOS 管吗? 或者 LM5069是否可以自行发出声音?

     

    电容为22nF 时故障定时器引脚的波形如下:

    电容为104nF (22nF ||82nF)时故障计时器引脚的波形如下:

     

    捕捉引脚 VIN、如下的引脚计时器波形、计时器电压可始终低于0.3V、并重新启动 LM5069。

     

    此处形成了重启波形、发现 VIN 电压在重启过程中降至10.2V。

    在计算器中、最小 VIN 电压大于10V。 这是重启的原因吗?

    使用与 LM5069相同的封装 PIN2PIN、是否有任何其他芯片可用于具有较低工作电压的12V 电压?

     

     

     

     

    在下图中、如何解释蓝色椭圆中的波形? 这是欠压重启还是过压重启?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    这看起来是一个典型的启动问题。 器件正在进入故障模式并重新启动。

    您是否能够在没有任何负载的情况下启动系统 ? (即、不连接到其他电路板?

    您能否估算包括输出电容在内的输出负载并使用设计计算器 https://www.ti.com/tool/LM5069QUICK-CALC 验证设计? 

    此致、

    勒凯什