This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121RUXR

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255131/tps2121-tps2121ruxr

器件型号:TPS2121

我们计划为我们的项目大量购买以下提到的器件。 所以、我需要一些详细信息、请详细说明。

 

  1. 需要多少面积才能储存9000数量的器件( TPS2121RUXR )? 请同时告知包装。
  2. 此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
  3. 该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
  4. 它是密封的吗?

我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    我正在努力获取此信息、并将在获得答案后立即更新此主题帖。

    谢谢!

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    感谢您的耐心等待。

    1.请参阅 产品说明书第43页的表。 看起来如果您堆叠3个卷、每个卷3000个、结果将是180 x 180 x 25.2mm。 如果将卷带存放在包装盒中、尺寸为182 x 182 x 60mm (见第44页)。

    TPS2121RUXR 为 MSL 1、因此无需干包装、并且在85%或更低相对湿度下对湿度不敏感。 它需要存储在-65°C 和150°C 之间。 该信息位于数据表的"Storage Temperature"和"MSL Peak Temp"下。

    3.不、不会随着时间的推移而退化-您可以 在这里看到进行的质量/可靠性测试。   有关详细信息、请参阅此页面。

    4.是的,是的。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的细节 Patrick