This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:照明 LED 驱动器选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644, TPS922055, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257682/lm3644-illumination-led-drivers-selection

器件型号:LM3644
Thread 中讨论的其他器件: TPS922055TPS923655

尊敬的:

客户正在寻找照明 LED 驱动器、这是一种工业摄像头。 具体要求如下""

驱动电流为3A 或以上时、最好由 I2C 接口控制电流的幅度、由 IO 端口控制激光开关、这与 LM3644类似。 由于散热和电路板制造的限制、封装不应太小、

我想问一下、是否有合适的模型建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    很高兴听到您的声音!

    遗憾的是、我们没有同时具有 I2C 控制和3A 电流功能的器件。  

    但是、我推荐您使用我们最新的器件: TPS923655 (升压版)和 TPS922055 (降压版)  

    这些器件可处理高达4A 的电流、并且具有集成 FET、可帮助客户降低成本并节省 PCB 空间。

    谢谢!

    伊夫·李