This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555EVM:关于 GUI 的宏

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256880/lp8555evm-about-macro-of-gui

器件型号:LP8555EVM

大家好、

在 GUI 中有一个"Excute 宏"。 是否可以在宏文件中添加命令、例如等待5秒或添加循环命令?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是另一个问题。

    他们想要修改 EVM 上 MSP430的固件。 有什么方法可以修改它吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    宏文件用于对 EEPROM 进行编程。 请允许我留出一点时间来检查是否可以修改430。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    原谅我对430的缺乏、但我认为 SBWTCK (引脚47)和 SBWTDIO (引脚48)可被用于修改 MCU。

    Br

    帕特里克