This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:如何将 LV2862配置为具有输出跟随输入?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255228/lv2862-how-to-configure-lv2862-to-have-a-output-follow-input

器件型号:LV2862

您好!

我需要从由 LV2862供电的 MCU 驱动一个 TRIAC。 交流电源是典型值为24VAC @ RC 端子、相对于 C 端子。  三端双向可控硅开关元件的驱动方式如下。 MCU GND 始终稳压在 RC - 3V3。 基本上、直流/直流输出遵循将3V3保持在该值以下的 RC。

如何配置直流/直流转换器及其输入?

谢谢、

Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否认为以下配置对您可行?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    感谢您的答复。 这是实现直流/直流部分的标准方法、不幸的是、我的三端双向可控硅开关元件栅极驱动器与此不同。 正如您在图中看到的、MT1终端连接到 Live (或 RC)。 我能想到的是、如果我们具有 LV2862的负降压、那么我们可以具有类似这样的结果。

     

    你怎么看? 我们可以将 LV2862配置为这样的负降压吗?

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、LV2862可用于使用 IBB 生成负电压。 您可以参阅应用手册 使用反相降压/升压转换器中的更多详细信息。  https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1691059181403&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此外、我还重新绘制如下所示的系统配置。 我认为它应该对您有用。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjia:

    再次感谢。 我已经查看了该应用手册。 我已经尝试仿真设计 、并犯了将 VIN 直接接线到 SHDN 的错误。 VIN 在半个周期内下降至0V。 它现在已修复、我可以看到相对于 GND 的 VOUT 为+3V3。 由于 VOUT 与 RC 相同、因此现在相对于 RC 稳压了-3V3。 一切都很好。

    感谢您的支持。

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushalya:

    不用客气。 很高兴为您提供帮助。

    此致、

    鸿嘉