This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:负载调节问题。

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254679/lm5148-q1-load-regulation-issue

器件型号:LM5148-Q1

大家好!

我使用过 IC " LM5148-Q1 "对于降压转换器的设计、根据 IC 数据表计算了所有值、还使用提供的支持 Excel 文件进行了验证。 从计算结果来看、一切看起来都很好、但我又遇到了一个问题、即随着负载的增加、转换器输出电压会降低。 线性调整率很好、即、在固定负载下、电压变化很小、但对于不同负载、输出电压会发生变化。

以下是我的设计注意事项:  

输入电压范围:40V-60V

输出电压:13.8V

输出电流:10A (最大负载)

开关频率:500kHz 至600kHz

电感电流纹波:最大输出电流的30%

在输出端看到的纹波将随着我增加负载、我们  

空载时:12.76V

1A 负载:12.5

2A 负载:12V

3A 负载11.8V

4A 负载:11.2V

5A 负载:10.7V

当我施加一半的负载本身时、我们可以看到输入电压显著下降、那么我该如何解决这个问题。 请尽快查看此问题、如有任何其他详细信息、请与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请附上快速入门计算器和原理图。

    您的输出电压检测点是否位于 fb 电阻器上?

    从 VOUT 到 FB 的连接应在您希望获得最佳调节的 VOUT 位置端接。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    请找到原理图的随附文档、我提供的实际电路对原理图进行了一些调整、因此请联系我以获取更多详细信息。

    https://drive.google.com/drive/my-drive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有关于同一 IC 的另一个问题、我们是否可以根据应用手册"SLVAEE0""改善直流/直流转换器的负载瞬态响应、为受控负载供电"实施前馈环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该链接无法正常工作。 请发布您的电子邮件。

    是的、您可以实现前馈。 我们通常使用 RC 而不是纯电容器、以获得更好的极点零点位置。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando:

    下面是我的邮件 ID:"ahankalin@numerosmotors.com 您可以使用此邮件 ID 与我联系,如果您能向我提供与 主题相关的必要文档,那么我还需要有关前馈循环概念的更多说明,以及它如何工作。 请联系我、以便我可以向您发送原理图并解决问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando:

    下面是我的邮件 ID:"ahankalin@numerosmotors.com 您可以使用此邮件 ID 与我联系,如果您能向我提供与 主题相关的必要文档,那么我还需要有关前馈循环概念的更多说明,以及它如何工作。 请联系我、以便我可以向您发送原理图并解决问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已给您发送电子邮件。