This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:电源选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256541/tps54140-power-selection

器件型号:TPS54140
主题中讨论的其他器件:LM25184LM25183

尊敬的:

我们的客户生产流量控制器产品。

输入电压为0至24V、兼容正负15V、输出电压为正负12V、输出电流约为300mA。

TI 推荐这样的电源芯片吗? 或类似的解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您联系我们考虑使用 TI 产品。 您能否给我展示一下您的电源架构、因为其描述有点令人困惑。  例如、与正负15V 兼容意味着什么?  您是否有可以在-12V 至+12V 之间调节的输出、或者您需要两个输出一个+12V、另一个-12V?  对不起、我不是很清楚。  还请告知最大负载功率。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    该客户目前正在使用 LT3002IS8E、并想了解 TI 是否有具备类似功能的芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    该客户目前正在使用 LT3002IS8E、并想了解 TI 是否有具备类似功能的芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、请考虑 LM25184、TI 的 PSR 反激式转换器无需使用光耦合器或辅助绕组即可调节隔离式输出。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    好的、非常感谢。 LM25183与 LM25184之间的唯一区别是功率差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  如果您需要类似的电流限制、LM25184似乎更适合竞争产品。  请客户使用我们的设计计算器帮助他们进行设计、该计算器涵盖了此系列的所有器件、客户可以从计算器文件的下拉列表中选择合适的器件。

    此致、

    友好