This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:PCA9685PW、118的替代产品

Guru**** 2535370 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257404/lp5018-alternative-to-pca9685pw-118

器件型号:LP5018

团队、

在交叉参考搜索中发现、我们的 LP5018RSMR 是 NXP PCA9685PW、118的类似功能替代产品。
但我们是否有任何 P2P (甚至 B2B)替代  PCA9685PW、118?  

或者   、LP5018RSMR 和 PCA9685PW、118有什么区别或比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    似乎我们没有任何到 PCA9685的 P2P 器件。 通常、LP5018和 PCA9685之间的差异或比较如下:

     

    LP5018

    PCA96585

    2018

    2015年

    通道

    18

    16

    接口

    400kHz I2C

    1MHz I2C

    内部振荡器

    15MHz

    25MHz

    外部振荡器

    中文

    ISET

    ADDR 引脚

    有、2、最多4个器件

    有、5、最多32个器件

    引脚

    32

    28

    VCC

    2.7~5.5V

    ~μ A 5.5V

    电流阱

    高达75mA

    高达25mA

    PWM

    是、12位

    是、12位

    组控制

    不适用

    OT

    -40~85°C

    -40~85°C

    封装

    四方扁平无

    引线 QFN/TSSOP BR、Jared