This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:尽管存在 DCAP3控制、但相位裕度很低

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252921/tps549d22-low-phase-margin-despite-dcap3-control

器件型号:TPS549D22

您好!

尽管在 TPS549D22中使用了 DCAP3模式、但相位裕度很低(30度)。  
应采取哪些步骤将相位裕度提高到45度以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、  

    第一步是确保电感器和输出电容器的大小符合您的应用的规格。  

    下面是有关 DCAP3的应用手册、  

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf?ts = 1690395952753&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    您能否告诉我、是否有任何工具可以调整 TI FUSION PMBus 编程文件中的值、以帮助提高相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、  

    遗憾的是、没有可用于直接改善这一点的内部设置。 器件 支持可设置的 DCAP3和 DCAP 操作。  我认为 、DCAP3   易于使用且无需外部补偿功能、因此最适合您的应用。

    您是否以30度相位进行了运行和瞬变? 纹波是什么样子的? 带宽增益裕度是多少?   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以通过更改原理图中的外部元件来改善相位裕度? 我们公司的 DVT 指南要求至少50度的相位裕度、因此、无论阶跃负载瞬态响应如何、我们都尽可能满足该要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、  

    正如我在上一篇文章中提到的、请遵循此应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf?ts = 1690395952753&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    以下是您可以从该应用手册中省去的一些其他步骤。

    减小电感值有助于提高稳定性  D-CAP3模式控制器的带宽(和输出阻抗)与电感值成反比。  选择较小的电感器将增加带宽并降低负载变化时的输出电压检测、但也会增大根据公式7计算出的 Cout (min)值。 此外、 请确保 使用寄存器 MFR_SPECIFIC_03上的位7启用内部 DCAP3 (斜坡注入打开)、如果尚不存在、这可能对相位和整体性能有所帮助。  

    谢谢!

    Tahar