This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180中电容器充电电流 ISS 的变化。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254116/lm5180-the-variation-of-the-capacitor-charging-current-iss-in-lm5180

器件型号:LM5180

你(们)好。

我们正在研究软启动时间、因为启动时的浪涌电流不符合规格。

您能否告诉我用于计算软启动变化的电容器充电电流 ISS (典型值为5uA)的变化(最小值/最大值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiki-San:

    通常、我们不会为 DS 中未列出的值提供 MIN 和 MAX 参数的值。

    您能否更详细地介绍一下您计算的软启动时间、布局和原理图? 可能还有其他因素、例如未满足 EN 电压或沿着这些直线移动的情况。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiki-San:

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 如果不是、我将关闭该主题。

    请随时回复、系统会自动重新打开它。

    谢谢

    安德鲁