This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在2s2p 电池组中、电池组被唤醒、但 DSG 和 CHG 未打开

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257527/bq4050-pack-is-waked-up-but-the-dsg-and-chg-do-not-switch-on-in-2s2p-pack

器件型号:BQ4050

大家好、

   在客户的设计中、Vbus 中有两个2芯电池组(电池组包括 bq4050)并联。 他们发现、当他们向 bq4050发送推荐的关机命令时、两个电池组都处于关闭模式。 然后将直流电源插入 Vbus。  两个 bq4050都可以通信。 但在电池组1中,DSG 和 CHG 不会打开。 在电池组2中、 DSG 和 CHG 打开。

   问题1: 您能否提供一些解决此问题的建议(例如 要检查哪些寄存器以及测量哪些电压)?

   Q2  我们是否可以发送建议,直接在电池组1中打开 DSG 和 CHG?  如果是,我们可以设置哪个寄存器?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    高侧 FET 驱动器支持测试模式、在出现故障时可用于切换 FET FET_EN = 0。 更多详细信息、请参阅以下内容。



    然后、这些器件可以测量每个引脚(CHG 和 DSG)的栅源电压、以查看导通和关断状态。

    问题: 为何使用两个 BQ4050? BQ4050支持高达4S 的电流。 他们堆叠它们吗?

    此致、
    何塞·库索