This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:TINA/Spice/CSD18540Q5B:需要 CSD18540Q5B 的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257609/csd18540q5b-tina-spice-csd18540q5b-need-unencrypted-spice-model-for-csd18540q5b

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

您好!

我当时尝试使用 CSD18540Q5BCSD18540Q5B TINA-TI Spice 模型、但无法查看/打开该模型、因为它是一个加密的宏。

CSD18540Q5B TINA-TI Spice 模型

我需要 FET CSD18540Q5B 的未加密 SPICE 模型。 申请 协助

 

谢谢。

 维诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinod,

    谢谢咨询。 产品文件夹中的 TINA-TI 模型已加密、我无法轻松解加密。 但是、PSpice 模型未加密、可通过写字板或记事本应用程序打开。 它是同一个模型、通过创建宏来轻松导入 TINA-TI、如下面链接中的应用手册所示。 由于该模型中有多个子电路、因此您需要选择 CSD18540Q5B 子电路。 您可以在库中搜索 NMOSE (取消选中"仅显示建议的形状")、而不是使用默认形状(矩形)。 然后您可指定引脚:1 = D、2 = G 和3 = S。创建宏后、您可将其放置在您的设计中。 放置后、您可以双击符号、它将允许您进入宏并在必要时对其进行编辑。

    https://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf

    如果您遇到任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用