This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:具有纹波消除功能的输出纹波的 RSPSP 设置

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM61495RPHEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256712/lm61495-rspsp-setting-for-output-ripple-with-ripple-cancellation

器件型号:LM61495

您好、团队成员:

具有纹波消除功能的输出纹波的最大和最小 RSPSP (千欧)是多少? 我想知道 LM61495可以接受的 RSPSP 范围(千欧)有多大。
在数据表中、电阻器通常位于20 kΩ 周围。 14.7k Ω 用于 LM61495RPHEVM。 如果满足公式4、是否可接受任何值?

非常感谢您的建议。

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamazaki-San、

    对于典型的系统应用条件、我会坚持使用公式4。 它通常为20kOhm、但根据公式4、它可能不同并且更加精确、因此应根据公式进行设计。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy San、

    感谢您的评论。
    我明白了。 我会回答客户的问题。 如果客户有一些相关问题、我将在本主题中再次询问您。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 我将关闭此主题帖。 如果您有更多问题、请回复此主题、该主题将继续讨论。