This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:如何通过使用 EN 引脚设计用户定义的输入欠压锁定功能?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257366/tps7a02-how-to-design-a-user-defined-input-under-voltage-lockout-function-by-using-en-pin

器件型号:TPS7A02

您好,先生

客户正在使用电池电源为 TPS7A0233供电、并且希望在电池电压为3.5V 时禁用 TPS7A0233。

我们想知道如何使用 EN 引脚来设计用户定义的输入欠压锁定功能?

我们参考了6.5和7.4.4章、但无法在此设计中找到良好的结果。

我们测试了 PCBA、发现当 EN 引脚电压超过0.78V 时、器件可以正常工作、当 EN 引脚电压低于0.73V 时、器件无法正常工作。

测试结果不符合第6.5章的要求。  

请告知我们您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

     当 EN 逻辑电压处于逻辑高电平与低电平电压范围(0.3V-1.1V)之间时、我们不能保证启用或禁用该器件。 如您的测试所示、这可以看作一个灰色区域、在该区域中器件可以启用、也可以不启用、这可能因器件而异。 但是、如果 EN 引脚提供的电压低于 EC 表和数据表第7.4.4节"禁用"中规定的逻辑低电压(0.3V)、则将禁用器件。

    此外、TPS7A02具有智能使能功能、允许将 EN 引脚悬空以禁用器件更多相关信息、请参阅数据表的第7.3.4节"智能使能"。

    此致!

    T·尤尼泽