请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好
我们正在将 BQ27411电量监测计设计为物联网产品。 产品使用的电池如下所示
氧化钴锂
3.7V 电池电压
630mA Capacity
4.2V 充电电压
可以肯定地说、芯片所需的唯一通过 I2C 实现的配置如下(在 SLUUAP7中指定)
设计容量
设计能源
终止电压
锥度速率
是否也可以假定每次 BQ27411重置、或发生欠压和过压情况时都必须将这些参数加载到该器件上
能够在充电期间恢复正常运行?