This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:BQ27411的最低 I2C 配置

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257336/bq27411-g1-minimum-i2c-configuration-for-bq27411

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好

我们正在将 BQ27411电量监测计设计为物联网产品。 产品使用的电池如下所示

氧化钴锂
3.7V 电池电压
630mA Capacity
4.2V 充电电压

可以肯定地说、芯片所需的唯一通过 I2C 实现的配置如下(在 SLUUAP7中指定)

设计容量
设计能源
终止电压

锥度速率

是否也可以假定每次 BQ27411重置、或发生欠压和过压情况时都必须将这些参数加载到该器件上
能够在充电期间恢复正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arif:

    在使用监测计之前、请使用 GPCCHEM 工具来确定电池的化学成分是否匹配。